Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual show | SEMICONDUCTORS & ELECTRONICS

이용약관

  1. 하이덴하인코리아주식회사(이하 "하이덴하인") 웹 사이트의 이용은 오로지 다음의 이용 약관에 따릅니다. 사용자와 하이덴하인 사이에 이미 대가에 근거한 계약 관계(예: 공급 또는 서비스 계약)가 존재하고, 하이덴하인 웹 페이지의 특정 사용(특히 파일 다운로드 또는 업로드)이 그 계약 관계의 조건에 따라 하이덴하인 또는 사용자가 서비스를 제공하거나 의무를 이행하는 것을 나타내는 경우에만 해당 사용이 규정됩니다.
     
  2. 하이덴하인의 웹 페이지는 주로 상업적이거나 프리랜서 전문가로 활동하거나 이러한 기관(특히 기업)의 대리인으로 활동하는 법인을 명시적으로 대상으로 하며, 하이덴하인은 개인 최종 사용자에게 판매되지 않는 제품만을 제공하기 때문에 개인 최종 사용자를 대상으로 하지 않습니다.
     
  3. 하이덴하인은 사용자에게 웹 페이지의 특정 파일(특히 다운로드 가능한 파일)에 관한 특정 권리를 부여하거나 해당 데이터를 처리하는 데 일부 의무를 부과할 수 있습니다. 특정 파일에 관한 부여된 권리의 범위 또는 사용자 의무의 범위는 본 이용 약관의 제 12항에서 유래됩니다. 하이덴하인이 합당한 사유로 권리 부여(라이선스 계약)를 종료할 권리가 있는 경우, 사용자는 해당 파일뿐만 아니라 모든 사본 및 수정본을 즉시 영구적으로 삭제해야 합니다.

     
  4. 하이덴하인은 최신의 표준 바이러스 스캐너를 사용하여 제공되기 전에 모든 다운로드 가능한 파일을 확인했습니다. 그러나 이는 컴퓨터 바이러스 또는 하이덴하인 웹 페이지에 대한 감지되지 않은 침입 또는 그 안에 포함된 데이터에 대한 수정의 위험을 완전히 제거하지는 않습니다. 사용자는 실행이나 열기 전에 다운로드한 파일에 대해 자체 바이러스 검사를 수행할 의무도 있습니다.
     
  5. 사용자는 하이덴하인이 모든 잠재적인 응용 조건에서 해당 파일의 기능을 테스트할 수 없기 때문에, 자체 생산 환경에서 사용하기 전에 사용할 다운로드한 모든 파일을 안전하고 보호된 테스트 환경에서 확인해야 합니다.

     
  6. 하이덴하인이 사용자에게 임의로 하이덴하인 웹 페이지를 통해(업로드) 자신의 파일(예: CNC 제어 데이터, 기계 공구 제어의 데이터 로그 등)을 하이덴하인에게 전송할 수 있는 옵션을 제공하는 경우, 고객은 이러한 데이터를 사용할 수 있는 취소할 수 없고 배타적이며 무기한으로 객관적으로 무조건적인 권리를 하이덴하인에게 부여합니다. 특히 하이덴하인은 해당 데이터를 분석하고 사용하여(편집 포함) 하이덴하인 제품을 개선할 수 있습니다. 고객은 전송된 파일에 개인 데이터가 포함되지 않도록 하고, 전송하기 전에 업로드될 수 있는 파일(컴퓨터 프로그램 또는 실행 가능한 프로그램 코드를 포함할 수 있는 컴퓨터 프로그램 또는 사용 데이터)에 대해 바이러스 스캐너를 사용하여 바이러스를 확인하기 위한 표준 예방 조치를 취해야 합니다.
     
  7. 하이덴하인은 주요 계약 의무가 아닌 의무의 경미한 과실에 대한 책임을 모든 경우에 배제합니다. 주요 계약 의무의 경미한 위반에 대한 하이덴하인의 책임은 일반적으로 계약 체결 시 예견 가능한 손실로 한정되며, 이러한 손실이 사망, 신체 손상 또는 질병에서 발생하지 않는 한 해당되지 않습니다. 주요 계약 의무란 계약을 적절하게 실행하기 위해 필요한 의무로서 계약 상대방이 정기적으로 의지할 수 있는 것을 의미합니다. 또한, 법률적인 책임 규정에서 특히 하이덴하인이 데이터를 무료로 제공함에 대한 면책 조항은 영향을 받지 않습니다.
     
  8. 하이덴하인이 제3자 웹 사이트의 웹 페이지에 연결된 경우, 하이덴하인은 해당 연결된 페이지의 콘텐츠에 대한 소유권을 주장하지 않습니다.
     
  9. 사용자는 하이덴하인으로부터 미리 요청하고 액세스 데이터를 받은 경우에만 하이덴하인의 웹 페이지의 특정 영역에 액세스할 권한을 가지게 됩니다.
     
  10. 하이덴하인이 개인 데이터를 웹 페이지에 입력할 수 있는 옵션을 부여하는 경우, 해당 데이터는 단순히 관련 당사자와 연락하기 위해 사용되며 제3자에게 전달되지 않습니다.
     
  11. 본 계약은 대한민국 법률의 적용을 받으며, 국제물품매매계약에 관한 유엔 협약은 상품 판매 계약에 적용되지 않습니다. 당사의 본사 소재지를 관할하는 지방법원을 제1심 전속적 합의관할법원으로 합니다.
     
  12. 저작권
    저작권 © DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. 모든 권리 보유. 이 웹 사이트의 모든 텍스트, 이미지, 그래픽, 사운드 문서, 애니메이션 및 비디오 시퀀스는 지적 재산권 보호와 관련하여 저작권 및/또는 기타 법률의 적용을 받습니다. DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH의 명시적인 동의 없이는 복제, 개정 또는 기타 전자 또는 인쇄 출판물에서의 사용이 허용되지 않습니다.